您好德州仪器!
我有一个 BQ24295电路、除了尝试测量充电电流之外、在所有测试条件下似乎都能完美工作。 通过将 DMM 与电池的低侧串联、我能够在不充电时测量 VBAT 上的负载、并且能够在电池低于充电周期的恒压部分时测量充电电流。 然而、当电池电压上升至4.20的恒定电压水平、充电电流下降至大约250mA 时、VSTAT 上的 LED 开始快速闪烁、在 DMM 上测得的电流消耗在90至250mA 之间快速循环(我知道、此时这是一个相当无用的指标)、 使用示波器测量的 VBAT 电压显示了4.21V 至3.8V 的方波、频率为19Hz、上升33ms、下降17ms。
在从电路中移除 DMM 并再次直接连接电池后、VBAT 显示为4.16、而连接到 VBUS 的工作台电源显示为597mA 的流耗。
寄存器会在整个时间读取这些值...
REG[0] 0x5e
REG[1] 0x3b
REG[2] 0x20
REG[3] 0x11
REG[4] 0xb2
REG[5] 0x9C
REG[6] 0x93
REG[7] 0x4b
REG[8] 0xa4
REG[9] 0x80
REG[A] 0xc0
您知道会发生什么情况吗? 我已经把大脑拉了起来,觉得我在这一点上一定会遗漏一些明显的东西。