This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:电路工作正常、除非测量充电电流

Guru**** 1132120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938502/bq24295-circuit-works-fine-except-when-measuring-charge-current

器件型号:BQ24295

您好德州仪器!

我有一个 BQ24295电路、除了尝试测量充电电流之外、在所有测试条件下似乎都能完美工作。 通过将 DMM 与电池的低侧串联、我能够在不充电时测量 VBAT 上的负载、并且能够在电池低于充电周期的恒压部分时测量充电电流。  然而、当电池电压上升至4.20的恒定电压水平、充电电流下降至大约250mA 时、VSTAT 上的 LED 开始快速闪烁、在 DMM 上测得的电流消耗在90至250mA 之间快速循环(我知道、此时这是一个相当无用的指标)、 使用示波器测量的 VBAT 电压显示了4.21V 至3.8V 的方波、频率为19Hz、上升33ms、下降17ms。

在从电路中移除 DMM 并再次直接连接电池后、VBAT 显示为4.16、而连接到 VBUS 的工作台电源显示为597mA 的流耗。

寄存器会在整个时间读取这些值...

REG[0] 0x5e
REG[1] 0x3b  
REG[2] 0x20
REG[3] 0x11
REG[4] 0xb2  
REG[5] 0x9C
REG[6] 0x93
REG[7] 0x4b
REG[8] 0xa4
REG[9] 0x80
REG[A] 0xc0

您知道会发生什么情况吗?  我已经把大脑拉了起来,觉得我在这一点上一定会遗漏一些明显的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速更新:从电路中移除 DMM 并直接连接电池后、当充电电流降至大约250mA、接近编程的默认终止电流时、问题再次出现。 下面是一些范围捕获可能会有所帮助。

    我已尝试向其中添加示波器屏幕截图、但在尝试上传图像时不断收到错误消息。  我创建了一个包含标题的拼版相册。

    https://imgur.com/a/gp73i3b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     DMM 不应成为充电系统的一部分、因为其阻抗会改变电池特性。 我们建议使用一个串联的小型电流感应电阻器来测量充电电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的备注。 我从连接中移除了 DMM、并将其替换为感应电阻器以计算电流消耗。 遗憾的是、这尚未解决问题。

    我发现、在充电周期的恒压部分、系统将电池保持在 VREG、电流稳定下降至终止电流、然后充电终止。 然而、当充电电流被移除时、电池电压下降至低于100mV < VREG 再充电阈值、BQ24295等待20ms 抗尖峰脉冲周期(可在我之前的帖子中链接的脉冲波形示波器迹线的低部分看到)、然后重新应用充电。 电流跳至编程的充电电流、然后再次快速降至终止电平以下、充电停止、循环继续。

    我已经使用各种不同的电池容量对其进行了测试、所有这些电池容量都是相同的锂聚合物化学成分...

    容量 终止电流 为 VREG 充电 后充电 VBAT (空载) 电压差
    160mAh 140mA 4.224 V 3.901 V 0.323 V
    500mAh 142mA   4.224 V 3.980 V 0.244V
    850mAh 142mA   4.224 V 3.993 V 0.231 V
    1500mAh 130mA   4.224 V 4.019V   0.205 V
    2000mAh 133mA   4.220 V 4.009 V 0.211 V
    8000mAh 125mA   4.224 V 4.035 V 0.189 V

    将 VRECHG 阈值从100mV < VREG 提高到300mV < VREG 似乎可以清理问题、但即使终止电流为128mA、也会为除最大电池容量外的所有器件留出相当多的电量。 解决方案是否是禁用终端并继续充电、直至充电电流降至适当的值? 我的理解是、理想端接电流应约为1C 的5%。  

    另一个问题:BQ24295最有效工作的电池容量似乎未在数据表中列出、但使用简单的默认设置时、似乎已针对5000mAh 及更大的容量进行了优化。 是这样吗、如果是这样、是否有一个芯片能够以更小的容量更有效地工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以禁用充电终止。

    通常、  如果 所需的快速充电电流设置小于3A、该器件应与单节锂离子和锂聚合物电池配合使用。

    谢谢、

    宁。