This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:GRL BC1.2合规性故障

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2546, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948692/tps2546-grl-bc1-2-compliance-failure

器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件: TPS2549

尊敬的团队:

我客户的项目是扩展坞应用程序。 它们在下游 Type-A 端口上使用 TPS2546。  

最近、他们在运行 GRL BC1.2合规性测试时失败。 在 CDP 测试中、测试 J 在 D+上的电压为21mV、高于规格范围(0~20mV)。  

我们发现以下链接中有一个与 YQ 之前回答的类似的 E2E 问题。  

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/629103?TPS2546-TPS2546-USB-certification-issue

 

如果此问题是由测试 J 和 BC1.2规范之间的冲突引起的。 我们可以说这是测试仪问题吗?  

请帮助您提供建议。

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这似乎与您在前面的 E2E 问题中找到的问题相同。 这是 TEST-J 和 TPS2546之间的冲突、这是一个测试问题。 请注意 、此问题仅在具有独立电池充电设备(本例中为 TPS2546)的 CDP 上发送测试 J 数据包时发生。 这不是实际应用、在实际应用 TPS2546期间不会产生任何影响。 如果您需要通过此测试、请将您的器件更新为 TPS2549。  

    此致、

    Emma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的评论。

    如果这是测试仪问题、是否可以向实验室提供弃权声明? 客户已在其设计中使用 TPS2546。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这不是测试仪问题、而是测试本身的问题。 该测试与 TPS2546的冲突方式如上所述。 如果您需要通过此测试、请考虑切换到 TPS2549。  

    此致、

    Emma