This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电压读数稳定性/可重复性

Guru**** 2550290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939847/bq76940-voltage-reading-stability-repeatability

器件型号:BQ76940

我发现、当我在相同的电压/温度下将 BQ 读数与7 1/2位万用表进行比较时、一段时间会得到一个4000 mV 的12 mV 差值。

问题1. 为什么会发生这种情况、我是否缺少任何控制参数?

问题2.  该稳定性/可重复性误差有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shang、

    应用校准值时、预期电池电压应与 BQ76940数据表误差范围内的电芯电压匹配。  一些用户注意到电路板组装应力会影响性能。  在这些情况下、对器件的焊料进行回流焊通常会将精度恢复为数据表值。

    2.该值应符合数据表中的规格。