This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3921:LP3921的替代产品

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3921

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938939/lp3921-replacement-of-lp3921

器件型号:LP3921

尊敬的先生/女士:

我的一位客户将 LP3921SQ 用于他们的旧项目、运行率为10KU/Y 我是否可以问 LP3921是否有替代产品?  当我搜索 LP3921SQ 的可用性时,该器件似乎已停产。 客户能否完成 LP3921SQ 的最终购买、以便他们有时间评估新解决方案?  

此致、

Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    遗憾的是、我们的团队没有提供替代产品、因为这是一款具有集成音频放大器的独特电池充电器器件。 可能值得询问 APP-BMS-BCP (电池充电器产品线)是否有类似的东西。  

    我要指出、LP3921SQ 实际上是 NRND (不推荐在新设计中采用)、这意味着客户可以继续在其旧项目上购买和使用 LP3921SQ。 如果他们正在启动新项目或设计、建议使用 LP3921SQE、因为它仍处于活动状态-客户是否有理由不使用此版本?

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Copeland、  

    感谢您的快速回复。 客户可以使用 LP3921SQE。 但客户仍有一些问题。 我可以再次与您联系吗?

    LP3921SQE 的使用寿命

    2. LP3921SQE 的存储是否足够?

    此致、

    Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    您能否确认客户是否正在创建新设计?

    这是一款旧的传统器件、TI 具有有限的文档。 因此、无法支持新设计的故障排除和调试、从而导致某些版本的 NRND 状态。 话虽如此:

    1. 此器件没有停产(EOL)计划。 客户可以继续使用现有的有效设计和购买产品。  
    2. 您能解释一下"LP3921SQE 的存储"是什么意思吗?

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Copeland、

    1、这是一种旧设计。 您对他们的新设计有什么建议吗?

    2.我想检查是否存在满足 LP3921SQE 缺货风险。

    此致、

    Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    如果这是一种已被证明可以正常工作的旧设计、则客户可以继续使用 LP3921。 如前所述、该器件在 PMIC (7个 LDO +音频放大器)方面非常独特、因此集成电源管理(IPM)团队没有该器件的更新版本。

    • 请考虑咨询 TI 的电池充电器产品(BCP)团队。
    • 或者、客户可以将较新的 PMIC 与分立式音频放大器配对使用。 如果这是可以接受的、您能否分享应用的电源要求?  

    2. TI 将继续根据客户的需要为该器件构建器件。 但是、经销商似乎没有准备好该器件。 客户应直接与 TI 合作进行发货。  

    谢谢、

    Gerard