This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53820:它是否可配置为两相操作?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949340/tps53820-can-it-be-configred-as-2-phase-operation

器件型号:TPS53820

您好专家、

我看到 TPS53820有两个输出、 是否可以通过 SVID/I2C 将其配置为两相运行? (I2C 或 PMBus?)  

那么、最大输出电流@两相模式是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yi、

    是的、TPS53820可通过 I2C 针对电源轨 A 配置为两相、数据表中提供了这些信息。

    它将使单相的电流能力加倍、因此两相的电流大约为11A。

    此致、

    Weidong