This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:最大设计电流

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939980/lm3409hv-maximum-design-current

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: LM3409

我想使用 LM3409HV 设计 LED 控制器。   

我计划驱动的 LED 的额定电流为5A。   

我是设计4A 并将 I_LEDpp 设置为1A 以达到5A、还是设计5A 且 I_LEDpp 设置为较低的值?

在此处寻找最佳实践。  此外、我不想吹掉任何二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将查看数据表中的设计公式。  LM3409可调节峰值电流、因此如果您在1 Apkpk 时为 I_LEDpp 设计、则可将电流感应设置为5.5A。  这样您便可得到5.5A - 1 Apkpk/2 = 5A 平均值。  如果您需要5A 的平均电流、则会出现这种情况。  请注意、该电感器电流、如果您具有输出电容、则 LED 电流纹波将更小。

    如果您需要较低的平均电流设计来实现较低的平均电流。

    此致、