This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:热性能信息查询

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939961/tps25200-thermal-info-inquiry

器件型号:TPS25200

您好!  

你好。 希望一切都好。  

我们的客户对 TPS25200的热性能信息有疑问。 在数据表中、参数 RJA (6.4章)为66.5°C/W 要获得该值、使用了哪个封装? (对于外露焊盘、有多少面积?)  

我希望您能帮助我们提供所需的信息。  

谢谢、始终保持安全。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Cedrick、

    RQJA 测量是在标准 JEDEC 1s (单信号层)配置板上完成的。 如需更多信息  、请参阅《半导体和 IC 封装热指标》应用手册的第1.2节。