This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:通道1和通道2使用不同的输入

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949321/tps51220a-using-different-input-for-channel-1-and-channel-2

器件型号:TPS51220A

尊敬的 TI 团队:

我们希望对通道1和通道2使用具有不同输入的 TPS51220A。

如下图所示。

主输入为19.5V 或12V_AUX。  

电源多路复用器之后的12V 电压也用于其他负载。

有可能吗? 请告知此方法是否存在任何问题。

此致

Naim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naim、

    这应该是可以的、并且12V 应该具有支持其他负载和5V 负载的电流能力。

    谢谢、

    Lishuang