This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:备选审查

Guru**** 2533930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949250/lm27761-alternative-review

器件型号:LM27761

您好、先生、

我想在直流/直流转换器上选择最佳器件。

我的设计参数5V 转换为-5V、输出电流1mA、极低的电压纹波、 Iq (SupplyCurrent):最大1mA。

我发现 LM27761DSGR 是一款出色的器件、您有没有比该器件更好的建议?

BTW、我还想了解 LM2611BMF (Cuk 转换器)。

我想回顾 一下 LM27761DSGR 和 LM2611BMF 之间的差异。

您能给我一些关于两种器件的差异、优点和缺点的建议吗?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

     

    遗憾的是、我们没有任何能够提供负电压的直流/直流转换器。 但是、您只需反转极性即可选择任何直流直流直流、以获得负电压、但这完全取决于您的应用要求。

    LM27761就是本例中的解决方案。 即使这样、您也必须略微增加 Vin (5.3左右)、因为您需要考虑电荷泵中的损耗才能获得-5V 的 Vout。

    LM2611BMF 属于单独的产品系列、我将无法提供与该器件的比较。 请打开一个新的线程、以便在此特定器件上提供支持。 感谢您的理解。

    如果您没有其他问题、请点击"已解决"。

    此致、

    Febin