This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:输入电压为3.1V、电流为160mA 时的最大输出电压

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949194/lm27761-max--vout-at-160ma-from-3-1vin

器件型号:LM27761

大家好、

如果输入电压为3.1V、我想再次确认-Vout 可能高达-2.54V@160mA。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我的经验、输入电压3.1V 足以生成-2.54V 输出@ 160mA。

    希望我回答了您的问题、如果您没有任何其他问题、请点击"已解决"。

    此致、

    Febin