This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ucc28780- NTC 内部7.4欧姆

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939695/ucc28780-ucc28780--ntc-internally-7-4-ohms

器件型号:UCC28780

Ulrich

我们移除了控制器、并测量到 NTC 引脚为3 7.4欧姆。

有关这种情况发生方式的任何想法:

1 - ESD?

那么只在1引脚上呢?

2 -以某种方式施加高于7V 的外部电路?...这是一种真正的可能性...附近没有此类电路。  

3 -我们选择的电阻器不正确-应该使用 NTC?  

我们可以在这里找到做所有这项工作的 NTC。 老式的小圆盘! 下周之前无法获取 SMD...

任何帮助/审查/评论都将再次提供帮助。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我是在回复您之前发布的帖子。

    这表明 IC 因某种原因受损;ESD 可能是一种可能性、如果它未持续 接地、则可能来自带电的焊铁。
    该 IC 的额定人体放电模型为+/-2kV、充电器件模型为+/-500V。

    使用的 NTC 的值或物理尺寸不会导致此类损坏。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乌里希:

    我们在昨天阅读了您对情况的快速回顾之后、开始检查 ESD 源。

    在我们验证装配区域 ESD 安全之前、不会取出另一个零件进行安装。

    Thnx 指出 ESD 是第一种可能性。

    -robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Robin、

    除非问题再次出现、否则我需要关闭此主题、我希望问题不会出现。

    此致、
    Ulrich