This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:TPS7A4901可以#39;t 成功启动

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936564/tps7a49-tps7a4901-can-t-start-up-successfully

器件型号:TPS7A49

您好、专家、

客户正在其设计中使用 TPS7A4901。 输入电压为24V、输出电压为15V、正常工作条件下的输出电流低于100mA。 除了10uF 的输出电容器、在输出端又增加了100uF 的电容器。 客户发现几个故障芯片。 我们在这些故障芯片上发现了不同的现象。 对于#1、#2、基准电压显然异常。 对于#3和#4、基准电压看起来正常、但无法成功启动。 您能否分享您对客户在什么情况下会在基准引脚上获得错误电压的评论? 什么可能导致器件无法成功启动?

1:无输出、引脚6上的电压为7.5V

#2:无输出,引脚6上的电压为11V

3:输出电压成功启动、然后降至零、引脚6电压为1.15V

4:输出电压成功启动、然后降至零、引脚6电压为1.15V

原理图:

空载条件下的启动电流:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、  

    由于该应用具有100uF + 10uF 的输出电容器、当 Vin 突然移除时、可能会发生反向电流事件、从而损坏 LDO。 请建议客户检查断电顺序、以查看输出电压是否高于输入电压。  

    还请验证输入电压上是否可能出现任何超过输入引脚上允许的最大36V 的高电压尖峰。  

    此外、请尝试移除前馈电容 C6382并重新运行测试、以查看 LDO 是否仍然损坏。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    非常感谢您的回复。 检查断电顺序后。 我发现输出电压将高于输入电压。 输出到输入电压大约为0.55V。 从数据表中可以看出、OUT 至 IN 电压应在-36~0.3V 范围内。 测试损坏器件和正常器件的引脚电阻、未发现明显的差异。 如果 OUT 至 IN 电压高于0.3V、您能告诉我们什么功能块可能会损坏吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关更多详细信息、请参阅此帖子。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2018/07/25/ldo-basics-preventing-reverse-current-in-ldos

    反向电流可能会损坏导通 FET 的体二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    从 TPS7A4901方框图中、我们可以看到输入和输出之间有一个 PNP 三级管、而不是 FET。   是否有  与 PNP 三极管并联的体二极管? 输入电阻为200kOhm、反向电流不会很大。 有可能损坏二极管吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、  

    数据表明确列出了 Vout 不能比 Vin 高0.3V。 它不仅是 PNP 或 MOSFET、还有受保护的 ESD 电路、当超出绝对最大值时、这些电路也可能会损坏。 每个 LDO 可能具有不同的 PNP 或 MOSFET、我们没有定量值来查看它可以承受多少反向电流而不会造成损坏。 最佳做法是、如果有大型输出电容器、如果 LDO 没有专门列出内置反向电流保护、我们将需要使用外部保护二极管。  

    明白了吗?  

    此致、  
    Jason