This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS259573DSG 输出电压故障

Guru**** 2519790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948550/tps2595-tps259573dsg-output-voltage-failure

器件型号:TPS2595

您好!

我们将 TPS259573DSG 用作负载开关、并且面临 一个奇怪的问题。

该电路与数据表中的应用看起来相同、只有1个不同、输出电容为10uF。

RILM = 480 Ω

输入电压:5.3V

当我使用电子负载对电路板进行一些测试时、使用恒定电流模式时、我遇到了以下问题:

当负载打开时、我使用使能引脚打开和关闭输出。

经过几次输出在0V 时冻结、无论我如何更改使能引脚、输出上都没有发生任何变化。

只有当我复位 Vin 电源时、问题才会得到解决。

该问题在(-20°C)和负载为500mA 时更常见

我认为它与关断期间的电流图有关、但我不确定

我设法通过将输出电容器替换为1uF 来解决这个问题。

此更改后,问题消失。

您能帮我确定发生了什么以及导致该问题的原因吗?

谢谢  

Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能不能使用 PNG 格式的附件符号上传图像。 由于某种原因、您上传的图像未正确加载。  

    此外、您是否使用电阻负载尝试过相同的测试。 我们不建议在 CC 模式下使用电子负载来测试电子保险丝器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen,

    对于恒定电阻、这个问题不再发生。

    但我不明白为什么 CC 负载会发生这种情况? 我甚至不接近我设置的电流限制(4.3A)。

    为什么更改为1uF 输出电容器将其固定?

    这就是图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    始终使用电阻负载来评估电子保险丝器件。

    • 对于电阻负载、输出工作点将由电流限制工作模式下的电子保险丝决定。 在有源负载(e-load)的情况下、输出电压和电流将由电流限制模式下的 e-load 特性和 eFuse 特性决定。 因此、负载电流不能受电子保险丝设定电流限制的限制。 您将观察到与电流限制值不同的电流。

     

    • 备选说明:当电子保险丝器件达到电流限值时、该器件充当电流源。 如果在 CC 模式下使用电子负载进行测试、则会在网络中串联两个电流源。 当电子 CC 负载超过电子保险丝器件的设定电流限值时、电子负载会尝试下拉输出电压并改变除电流限值以外的工作电流。