This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65283:TPS65283的 V7V 电压

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949190/tps65283-v7v-voltage-of-tps65283

器件型号:TPS65283

大家好、团队、

我对 V7V 偏置电压有疑问。

当 VIN1为5V 时、V7V 电压是多少?

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 塔马崎  

    当输入电压为5V 时、V7V 将约为(5V - 0.05V)= 4.95V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵圣

    感谢您的回答。

    此致、
    Akihisa Tamazaki