主题中讨论的其他器件: TPS62175、 TPS62745、 TPS62122
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我们已根据 要求对 TPS62177的结果进行了仿真。
请查找附件。
我们的电路使用电流源作为输入(4-20mA 回路器件)
当我们实施仿真电路时、它在4mA 下不起作用、它仅在5mA 后起作用
然后、通过将输入电容增加到22uF、电路板开始工作。
原因可能是什么、TPS6217x 的最小电容是多少。 对于7V 输入和5mA 输出@3.3V outpute2e.ti.com/.../WBDesign251.pdf