This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:-

Guru**** 2537820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948053/lp5907--

器件型号:LP5907

大家好、

这是 Saiful、我的问题如下。  

LP5907SNX 在 清洗和保形涂层过程中是否能够承受?  

目前、我们正在其中一款产品中使用上述组件、该产品计划采用保形涂层。

在保形涂层处理之前、需要进行清洗过程。 因此、我只想确认在清洗/涂装过程后是否有任何性能/功能下降。  

期待看到大家的任何反馈。  

谢谢、

Saiful

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saiful、

    许多客户在 TI LDO 上进行保形涂层、我没有听说过 LP5907SNX 在清洗和保形涂层方面的任何问题。 我联系了我们的质量团队、看看他们是否对此有任何反馈、下面是答案

    "除非数据表中另有说明、否则我们不会就保形涂层或洗涤提供建议、因为市场上有许多不受 TI 控制的条件、材料和方法可供应用。  所有这些都是客户的选择,许多客户都做涂层和/或清洗。

     客户有责任单独或以任何可能对器件产生不利影响的形式确定并验证任何保形涂层、填充物、灌封材料、洗化学物和/或环境条件。"

    因此、请随意使用此过程、但请确保您根据应用需求验证 IC 是否正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、  

    感谢您的回复。 我们决定自己进行试验,因为没有可靠的答案。  

    风险可能很低、但我们需要证明。

    BTW、感谢您的反馈。  

    谢谢  

    Saiful Yazid