This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:24V 至10V 调节时的输出电流

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939885/tl431-output-current-for-24v-to-10v-regulation

器件型号:TL431

您好!

我们使用 TL431BIDBVR 设计了24V 至10V 稳压电路、如数据表第25页的图27所示。 我们的设计也是您参考的附件。 以下是主要的必需参数:

VIN =+24V

Vout =+10V

Iout = 25mA

我们希望了解该设计是否有效?

我们是否可以使用此设计生成25mA 至30mA 的负载电流。 请确认。  

此致、

Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijetha、

    该设计将起作用。 请 记住、您将在 R403上施加接近0.5W 的功率。