This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:双输入单输出运行

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939711/lm5143-q1-two-input-single-output-operation

器件型号:LM5143-Q1

您好!


我想使用一个 LM5143-Q1并行化2个电池组并在输出端产生12V 电压。 为此、每个相位的输入、上部 FET 的漏极将连接到不同的电池组。 我想知道在1个电池组发生故障的情况下会发生什么、我禁用转换器的两个相位之一。 谢谢

Pablo Oliva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    在 电气方面、电池组"失效"是什么意思?

    此外、对于转换器、您还在寻找什么答案?

    转换器是否会继续运行?

    您能更精确吗?