This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:NTC B 值

Guru**** 2512425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939424/lm3643-ntc-b-value

器件型号:LM3643

大家好、

 

NTC 电阻器的 B 值是否存在任何问题?

目前、客户正在使用 V COMPANY 电阻器、其 B 值为3729K。

客户想知道 P 公司电阻器在 B 值达到4050K 时是否可以接受?

请分享如何为 LM3643选择 NTC 电阻器? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

       基本上、使用不同的 NTC 电阻器是可以的、请仔细阅读数据表第9.4.5.5节。 您可以使用不同的 NTC 电阻器调节阈值。

    BR

    肖恩