请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22964C 主题中讨论的其他器件:TPS22917
您好、先生、
我是否可以知道非放电功能和放电功能的输出放电下降时间有多大差异? 还是比较图? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Tommy、
真正的关断时间取决于所使用的负载和放电路径。 例如、如果负载本质上是纯容性负载、则非 QOD 型号的关断时间将取决于电容器泄漏其存储电压的速率。 如果使用 QOD 型号、则放电时间取决于该电容负载与内部 QOD 的 RC 常数。
当 TI 规格下降和关断时间时、也会提供负载条件。 如果您需要在器件关闭时将输出电源轨拉低、我建议使用具有 QOD 的器件。 如果您想降低放电速率、我们提供具有 QOD 引脚的器件、您可以在该引脚上添加更多放电阻、如 TPS22917。
感谢您在设计中选择 TI 电源开关。