This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087-Q1:启动时具有高负载的 TPS61087不能进行调节、并且观察到振荡

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948717/tps61087-q1-tps61087-with-high-load-at-startup-doesn-t-regulate-and-oscillation-observed

器件型号:TPS61087-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61087

我有一个使用 TPS61087从5V 输入生成12V 电压的升压转换器设计。  最大电流约为750mA。  如果我在300mA 负载下启动、电路是稳定的、但是如果我在启动时施加较大的电流负载、转换器会振荡而不进行调节。  如果我在低负载时启动、它将达到稳定性、然后增加负载、它将保持稳定。  在高负载下启动时、我观察到1kHz 至4kHz 和~ 1.7V P-P 的电压振荡、但如果在低负载下启动、则电路保持稳定、然后更改为高负载。  我尝试将 SS 电容值从0.1uF 增加到10uF、但没有效果。  它在1.2MHz 范围内运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    电路似乎不够稳定、这意味着相位裕度不够。 请您与我们分享原理图,我们希望检查补偿网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈女士,您好!

    感谢你的答复。  我同意,这种情况不够稳定。  它仿真正确。  我已在案例 CS0302997中发布了原理图、链接: ticsc.service-now.com/csm

    如果您无法访问、请告诉我。   

    感谢你的帮助!

    此致、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我无法访问该文件。 请接受我的友谊请求、我们可以通过私人信息进行讨论。