This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索升压旁路解决方案

Guru**** 2972960 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948851/search-for-boost-bypass-solution

主题中讨论的其他器件:TPS61022

大家好、  

这是一项要求  

VIN 为2.6V 至5V、在升压模式下、Vout 为3.3V 至3.6V、当 Vin 高于 Vout 时、它将变为旁路模式。 Iout=3A。  

请帮助推荐合适的解决方案。  

谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用 TPS61022、这对于应用来说应该是可以的。