This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62864:如何在启动时生成 Vout=1.2V 和 Vout=1.5V (Vin=3.3V)而无需任何 I2C 编程?

Guru**** 1708320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62864, TPS62866
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937999/tps62864-how-to-generate-vout-1-2v-and-vout-1-5v-at-start-up-vin-3-3v-without-any-i2c-programming

器件型号:TPS62864
主题中讨论的其他器件: TPS62866

您好!

我们在设计中使用多个 TPS62864 (TPS628640A)来生成以下电压轨

  • Vout=1.2V、Vin=3.3、Iout=<4A
  • Vout=1.5V、Vin=3.3、Iout=<4A

我们的用例要求稳压器在上电后提供高于电压的电压、而无需通过 I2C 进行任何编程。

问题1:为了实现上述电压、VSET/VID 引脚上的电阻器(E96系列)的值是多少

参考文献:表1. 启动输出电压和 I2C 从器件地址选项

问题2:什么是"在"启动后"输出电压,它是否根据寄存器 VO1_SET=0x64 (900mV 默认值)的默认值降低至0.9V?

此致、pekon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PEKON、

    问题1:TPS62866数据表中详述的电阻器值/范围是唯一可用于对启动输出电压进行编程的电阻器值/范围。  

    您将无法对[0.40;1.15] V 范围之外的启动电压进行编程。 高于249kOhm 的电阻器值将设置1.15V 的启动输出电压。

    问题2:启动后并读出连接到 VSET 引脚的电阻器值。 寄存器 VO1_SET 使用寄存器读出值进行覆盖。

    如果您连接249kOhm 电阻器、器件启动电压为1.15V、并将保持此状态、直到 I2C 命令修改此值。

    谢谢、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PEKON、

    我没有听到您的反馈。

    您是否有任何关于此主题的后续问题?

    我们在开发中的 QFN 版本中提供了 TPS62864 SPIN 版本、可以解决上述情况。

    如果对此感兴趣、我们可以通过私人消息讨论此器件的计划、以查看它是否符合您的时间表。

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您回答我的问题。 后续问题很少。

    1. 是的、我有兴趣了解 TPS62864的新版本及其可用性。 我们希望使用 TPS628640B 中提供的 PG 引脚功能、但目前尚未提供。
    2. 我们的设计中有多个电源轨(数字和模拟)、I2C 仅用于调试和启动用途。 最大的挑战是占用空间。 我们的 PCB 具有多个电源轨、但我们不能安装如此多的稳压器。 因此、我们计划使用 LDO 从数字电压轨获取模拟电源、以最大程度地降低噪声。 请推荐外形尺寸最小的 LDO、该 LDO 可支持高达2A 的电流并具有良好的噪声容限。
      1. VIN=3.3
      2. Vout=(0.8、0.88、1.2、1.5、2.5)@4A 或更低。
    3. 如果使用 TPS62864生成0.88V 的启动电压。 请建议 VID/VSET 引脚上 R1电阻器的精确值。
      • 当 Vout = 0.85时、R1=68.1KOhm
      • R1=?? 对于输出电压= 0.88V
      • 当输出电压= 0.9V 时、R1=86KOhm

    此致、pekon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pekon、

    我向您发送了一个请求、因此我们可以通过私人消息讨论 TPS62864的 SPIN 版本及其可用性。

    2.您需要创建一个有关 LDO 的第二个问题、或者在此之后、我们已经讨论了降压稳压器问题、我将向您介绍 LDO 专家。

    关于 Vout=0.88V、您需要使用的值取决于电源轨上的负载规格。 那么您需要相应地选择电阻器值。  

    谢谢!
    此致、
    Dorian