This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BQ24773的充电延迟

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939627/bq24773-the-charging-delay-of-bq24773

器件型号:BQ24773

您好的团队,

    我的客户发现、在适配器插入后的随机时间(随机时间几乎为10s-30s)之前、充电才会开始。 这是正常现象? 您能帮助解释原因吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troyson、

    每当拔下适配器时、BQ24773的 ChargeCurrent()寄存器都会在 POR 上复位为零。 在充电之前,ChargeCurrent()寄存器必须被设定为一个有效值。 10-30秒延迟是否可能是因为一旦适配器插入、主机 MCU 就不会立即配置 BQ24773的寄存器?

    此致、

    Angelo