This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949047/ucc21520-ucc21520

器件型号:UCC21520

我正在使用一个 z 源逆变器、在该逆变器中我需要击穿、即希望在没有任何延迟的情况下同时打开高侧和低侧开关。

是否可以使用此驱动器芯片执行此操作?如何操作?  

另一个问题是、是否有任何支持30V 输入直流电源的栅极驱动器。   

此致、

Shwetank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shwetank、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品!

    有关第一个问题、请参阅 数据表的第8.4.2.1节"将 DT 引脚连接到 VCC"。

    对于第二个问题、我们有一组。 请参阅选择指南、使用 Max VCC 字段进行排序:

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮告知我们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。

    此致、

    Shwetank