This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:TPS92513HV

Guru**** 2361320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513HV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948264/tps92513hv-tps92513hv

器件型号:TPS92513HV

大家好,

我们在直流/直流驱动器中使用 tps92513Hv IC。

 我们的产品规格为输入54V 和输出50V/1A。 当我们为降压输入提供电源时,如果我们在移除(O/P 端口)并将其连接到负载时 IC 发生故障。

PH 引脚到 GND 短路。

 在 为降压输入提供电源后,将 o/p (端口)连接到负载,此时 IC 正常。 但是、如果我们在启动条件下更改输出负载、则该时间 IC 发生故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      我想您的意思是"O/P"端口是输出端口?

      "PDIM"引脚的信号是什么?  

      正确的步骤是将"PDIM"下拉至低电平并连接电源电压和负载、然后将调光信号提供给"PDIM"引脚、这样可以正常工作

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sean:
    是 o/p 表示输出。
    在 PWM 引脚上,我们将提供100%占空比。
    实际上,我们将此 IC 用作单卡中的6通道(6 DC 到 DC)。
    但是、当我们在启动条件下突然更改输出端口时、某些 IC 会损坏。
    BR、
    Chintu Kumar Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chintu、

       在更改输出负载之前、您需要提供0%或下拉"PDIM"引脚、并在负载准备就绪后为其提供正常 PWM 信号。 请分享您的原理图。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找随附的原理图。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chintu、

       您能否尝试以下说明:

       "在更改输出负载之前、您需要提供0%或下拉"PDIM"引脚、并在负载准备就绪后为其提供正常的 PWM 信号。 "

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean。

    我会尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chinyu、

      当然、让我知道反馈。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    当我们提供 20%的占空比时、它的工作正常。 但  在导通状态下(即100%占空比)、当我们插入和插拔时、IC 不应损坏。

    因为我们在其他制造商 IC 上尝试过、所以其他制造商 IC 中不会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chintu、

       请提供器件消磁时的波形、以帮助我们了解该现象并进行分析。

    BR

    肖恩