This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:LM5067的 OUT 引脚串联电阻

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948976/lm5067-series-resistor-of-out-pin-of-lm5067

器件型号:LM5067

您好!

我的客户在一个-48V 应用中使用 LM5067、那么我们是否需要在 OUT 引脚上使用一个串联电阻器? 如果是、为什么以及如何选择该值?

如果没有串联电阻器并仅将引脚与 Vout 连接、是否有任何风险?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    请参阅 LM5067数据表中的"9.2.2.9.1浪涌事件期间的系统注意事项"部分、如果不清楚、请告知我。

    此致、Rakesh