This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001:用于软启动的外部替代电路

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939861/lm46001-alternative-external-circuit-for-soft-start

器件型号:LM46001

尊敬的支持团队!

我想使用 LM46001实现软启动。 通常、建议使用外部电容器来设置软启动时间。

内部电流源将加载该外部电容器、直到达到1V 电压。 在我们的应用中、我们需要 ~45ms 的启动时间。

因此、需要一个100nF 电容器。

是否可以使用值较低的电容器(例如:使用并联电阻器)达到这个45ms 的软启动时间?

然后、我们可以使用 容差较低的 C0G/NP0陶瓷电容器。  

此致、
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您必须使用100nF 的时间来运行45ms。

    如果您希望提高时间非常精确、则可以生成45ms 的斜升电压并使用 TRK 功能进行软启动控制

    谢谢