请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5023 你好
在运行期间、LM5023的栅极会暂时关闭、这是一个问题。
我附加了原理图和波形
条件:输入电压- 90V、负载- 40W
条件:输入电压- 90V、负载-35W
增大 Vin 电压或减小负载将消除此问题。
请检查此问题吗?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我查看了您的原理图、看起来 QR 引脚设置不正确。 QR 引脚上可能会产生过多的噪声、从而导致此行为。 请首先按照有关设置 QR 引脚的指导进行操作、以查看其是否解决了问题。
如果更改 QR 设置无法修复此行为、下一步是在此行为期间研究 QR、COMP、VDD 和 CS 引脚。 如果 QR 噪声极高、则可能导致此行为。
如果它最终成为噪声较大的 QR 信号。 您可能可以使用滤波电容器在 QR 引脚上进行滤波来解决该问题。 如果这不起作用、下一步是评估布局以确保它不会导致问题。
LM5023数据表在第29页提供了布局技巧、在第30页提供了布局示例图25。 您可能会发现这对于评估布局非常有用。
此致、