请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54386 我们想知道如何判断负载瞬态是否正常取决于输出电压瞬态性能?
在下图中、它是负载设置和电压性能图。 您能不能指导我如何判断输出电压性能以及响应时间和最大值 电压尖峰?
器件:TPS54386
5V 输入、3.3V/135mA、直流和1.3V/165mA
实际负载是 CPU。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.