This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2664:是否有提供±5V 的双输出器件?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2711, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939755/lm2664-is-there-a-dual-output-device-providing-5v

器件型号:LM2664
主题中讨论的其他器件:TLV2711TPS65130

你好。 我希望为 TLV2711低功耗运算放大器供电、提供±5V 电压。

在使用原型进行测试时、我使用了 USB 5V 和 LM2664M6X 来创建-5V。

现在、我必须使用带200mAh 电池的锂聚合物3.7V 电池。

考虑到功耗和 IC 尺寸、 是否有提供±5V 电压的双输出器件为 TI 的 TLV2711供电?

输入将是 LiPo 3.7V。 感谢您的善意帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请查看 TPS65130。