This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 400V、1000W 荧光镇流器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UC2872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947707/400v-1000w-fluorescent-ballast

主题中讨论的其他器件:UCC28070UC2872

大家好、

我们是否有可用于400V、1000W 浮点镇流器的器件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我是指适用于电子镇流器的开关稳压器、可在400V 电压下工作、输出功率为1000W。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果前端需要 PFC UCC28070  以下链接将带您进入产品页面。

    我搜索了 TI 的产品文件夹、其中有一个 UC2872镇流器控制器。  如果您的客户决定使用此器件、请在标题中重新发布 UC2872、以便相应的应用工程师可以为您提供支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的这些建议。

    此致、

    Danilo