This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24085:使用/PG 信号进行 VIN 存在检测

Guru**** 2553440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948526/bq24085-vin-presence-detection-with-pg-signal

器件型号:BQ24085

大家好、我想将/PG 信号用作 Vin detección 信号、但 我移除了 Vin /PG 信号 、不会改变。

您能否告诉我我我是否可以使用 /PG 信号来 实现此目的、还是仅用作过压检测?

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    欢迎使用 E2E!

    /PG 信号可用于:

    根据您所说的内容、您会看到检测到的过压状态以及转换到未检测到的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、问题是当我连接了电池、并且我移除 Vin 时、/PG 不会变为高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    您能否提供原理图? 您还能提供输入端的电压和电流吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在下面您可以看到它。

    有一个5V USB 输入(Vdc)、一个用于电池电平测量的电阻分压器和一个在移除 Vdc 后将 Vout 从 Vdc 更改为 Vbat 的开关电路。
    使用此 SCH /PG 时、无论是过压还是移除 Vin、都无法正常工作
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    发生这种情况时、您能否使用/PG 提供输入电压和电流的示波器截图? 发生这种情况时、您是否还可以使用/PG 提供输出电压和波形的示波器截图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    对于/PG 引脚、假设您使用的是微控制器、请在处理器的电源轨和 PG 端子之间连接一个上拉电阻器。