This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:热保护阈值问题

Guru**** 2510905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949019/bq25120a-thermal-protection-threshold-question

器件型号:BQ25120A

大家好、

快速问题:

我们希望仅允许在冷= 15°C 至热= 45°C 的温度范围内充电

该电路看起来像;R_lo=20K、R_hi=15K8、NTC 为10K、B=3435 (Rntc@15°C=14740、Rntc@45°C=4916)。

查看第26页的公式1和2、如果 NTC 的 B = 3435、则似乎无法实现15°C-45°C 的范围、我们似乎需要 B = 3550或更大。

这句话是正确的、还是我的数学 错误?

我非常感谢你的确认以及对这一问题的评论或建议。

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、您好!

    我运行了一些数字、这是正确的。 您将需要一个 Rntc @15C 高于14740的热敏电阻。 应使用较高的 β 值热敏电阻。

    所以您是正确的。