This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:Webench 设计人员

Guru**** 2513085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939354/tps562201-webench-designer

器件型号:TPS562201

大家好、

我尝试使用 TPS562201运行 Webench 设计器、但它显示"无法创建设计"。
条件如下。

输入电压:4.5V
输出电压:3.3V
输出电流:1.3A

您能告诉我为什么"无法创建设计"?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    对于 TPS562201、建议的最大工作占空比为75%。 75%是理想的计算结果。

    要计算实际占空比、您还需要考虑其他压降(开关上的压降、死区时间效应)、以及所有组件都不是理想的。

    因此 Vout=3.3V 所需的最小输入电压为4.9V。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young-san、

    感谢您的友好支持。

    >由于此原因,Vout=3.3V 所需的最小输入电压为4.9V。
    我可以在以下输入下运行 Webench。
    VIN=4.8V
    VOUT=3.3V
    Iout=1.3A

    因此、我相信 Vout=3.3V 所需的最小输入电压为4.8V
    正确吗?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    是的,4.8V 可以在1.3A 负载下支持3.3V 的输出电压。

    BRS、

    年轻