This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:建议的电池配置与放大器;60V 与放大器的层堆叠;48V BMS

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938952/bq77915-recommended-cell-configuration-layer-stack-for-60v-48v-bms

器件型号:BQ77915

您好!

对于48V 13系列配置、我们将在三  个 BQ77915 IC 上实施电池配置为5-5-3、这种配置是否安全工作、或者我们是否需要使用5-4-4等均匀分布。

同样、对于60V 16系列配置、我们将在四  个 BQ77915 IC 上实施电池配置为4-4-4、这是否可以安全工作?

请针对上述建议安全电池配置。

另外、请建议4层电路板的层、如 GND-POWER-SIGNAL -GND。

此致、

Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    有关堆叠实现、请查看 我们的应用手册。 在第1节中、有一条关于这一点的说明。 我们建议使电池尽可能均匀地分布。 因此、对于13s 配置、我建议5-4-4。 对于16S、我建议使用4-4-4。  

    至于分层板、您可能需要浏览一些 TI 参考设计、以了解其使用的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shawn 提供的信息。

    此致

    Srinivas