This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606 STAT 引脚以10Hz 频率异常闪烁并停止充电

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938472/bq25606-bq25606-stat-pin-abnormal-blinking-with-10hz-freq-and-stop-to-charging

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好、Ning:

我们正在评估项目中使用的 BQ25606,方法是使用 BQstudio 监视充电状态(充电状态与充电时间)

今天、我将电池放电至0%并以1800mA 开始充电、LED 正常工作(STAT 引脚状态:低电平)、但充电至20%

LED (STAT 引脚)开始以10Hz 的频率闪烁并停止充电...

我知道暂停报告将以1Hz 的频率闪烁(例如:TS 引脚故障)、但我找不到有关"10Hz"闪烁问题的任何说明、请告知问题是什么?

谢谢

Steven  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    BAT 引脚和电池组之间是否存在任何电池保护电路、或者电池是否具有内置电池保护?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,  宁

     BAT 引脚之间没有任何特殊的保护电路、除了 NTC 为47k 欧姆。

    我认为芯片供应商应该知道 LED 指示的含义以及问题/错误、

    (例如:充电暂停(故障响应):以1Hz 的频率闪烁、

                “ 以10Hz 的频率闪烁”是什么?)

    请帮助检查 BU 和反馈。

    谢谢你

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    请测量器件的 BAT 引脚电压、并查看电池端子是否连接到 BAT 引脚。

     

    谢谢、

    宁。