This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:电池充电电流

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939383/bq25895-battery-charging-current

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ2589

您好!

现在、我们将使用 BQ2589EVM 测试锂离子电池的充电。 现在、我们为充电器 IC EVK (BQ2589)提供外部电源、并在电池接头的末端连接电池。  

我的电池还具有6A 的持续充电能力。

我们的主要设置如下:

1) 1)通过微控制器连接 I2C  

2) 2) CE/引脚到微控制器 GPIO 引脚。 并设置为低电平、因为我们需要充电。

3) 3)从电源单元直接供电5V。

将程序运行到 Charger IC EVK 后,我们只能实现最大2A 电流。 在禁用 ILIM 引脚(REG00)时、我们不会使用任何外部 ILIM 电阻器来处理输入电流限制。  

在2A 电流下充电时、电阻值如下所示。

REG00 = 24h

REG01 = 5H

REG02 = 34H

REG03 = 9AH

REG04 = 20H

REG05 = 43h

REG06 = 68h

REG07 = 0DH

REG08 = 03h

REG09 = 44H

REG0A = 93H

REG0B = B6H

REG0C = 00h

REG0D = 0DH

REG0E = 00h

REG0F = 00h

REG10 = 00h

REG11 = 97H

REG12 = 00h

REG13 = BFH

REG14 = 39H

以下是我们在使用2A 充电时获得的电阻器列表。 如果我们将 REG04斜升设置为3A 电流限制、那么我们还将获得最大2A。 为什么会发生这种情况、是否有任何解决方案?

谢谢、

Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivani

    REG13=BF 表示 VINDPM。 请参阅 d/s 上的8.2.6.2动态电源管理并 检查 VBUS 引脚电压。

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 常见问题解答3应该对您的问题有所帮助。

     

    谢谢、

    宁。