This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:BQ77905 -预配置

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948919/bq77905-bq77905---pre-configure

器件型号:BQ77905

大家好、

对于高容量电池产品(每年50ku)、我的客户正在寻找电池保护器。

我最近找到了新 IC bq77905

在数据表中,可以预先配置各种设置保护阈值的选项。

https://www.ti.com/product/BQ77905

 

如果需要以下阈值、请告知如何继续使用预配置选项:

OV =3600mV

UV=1700mV

OCD1=100mV

OCD2=120mV

SCD=150mV

您可以创建新的器件型号吗?

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    如果您想继续处理此请求、请联系您当地的销售代表。