This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:升压模式:输出电流受限

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938280/bq25895-boost-mode-output-current-limited

器件型号:BQ25895


大家好、

我遇到 BQ25895 IC 的升压模式问题。 在升压模式下、IC 无法提供超过1A 的电流、而是
在正常模式下、它根据外部连接的负载提供电流。

情况1:无升压模式
输入电压(VBUS):5.5V
VBAT:3.8v
输出电压(PMID):5.4v
负载电流:2A

注意:BMS 在此模式下工作正常。 随着输入电压(VBUS)的增加、输出电压(PMID)也会增加、并且它会根据连接的负载正确提供电流。

寄存器映射:

    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 A  b  c  d  e  f  
00:7F  05 3D 3a 20 13 5e 9d 03 44 93 76 80 19 00
10:00 9e 00 1c 39 ff    ff ff  ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff   FF  ff  ff ff  ff ff ff ff ff ff (FF 关闭     FF


案例2:采用升压模式(输出电流高达1A)
输入电压(VBUS):5.5V
VBAT:3.8v
3.输出电压(PMID):5.48v (通过配置 REG0A 设置为5.5V)
4.负载电流:1000mA

注意:升压模式正常工作、直到输出电流小于1000mA。

寄存器映射:

    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  b  c  d  e  f  
00:7F 05 3D 3a 20 13 5e 9d 03 44 93 E2 80 19 00  
10:00 1e 00 3f 39 ff  ff  ff ff  ff ff ff     FF  ff  ff ff  ff ff ff ff ff ff (FF 关闭     FF  


案例3:使用升压模式(输出电流> 1A)
输入电压(VBUS):5.5V
VBAT:3.8v
3.输出电压(PMID):0v

注:
一旦负载开始消耗超过1000mA 的电流、升压模式输出就会降至0v。

寄存器映射:

    0  1  2  3 4  5  6  7  8  9  A  b  c  d  e  f  
00:7F 05 3D 3a 20 13 5e 9d 03 64 93 02 c0 19 00  
10:00 1e 00 3f 39 ff  ff  ff ff  ff ff ff     FF  ff  ff ff  ff ff ff ff ff ff (FF 关闭     FF

请告诉我为什么 IC 不允许电流超过1000mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REG0C 显示了升压故障。 您是否使用真实的电池或电池仿真器进行测试?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning T、

    感谢您的回答。

    我们使用进行了测试

    1. 锂离子电池(部件号-“Samsung 18650”,额定值- 2600mAh,2C)。

    2. 电池仿真器

    在这两种情况下、都可以观察到这一点

    在升压模式下-负载为2.5 Ω/20W 时、Bq25895无法提供电流、输出电压降至0v。

    根据数据表、 REG0C 中的升压故障出现的原因如下。

    OTG 中 VBUS 过载

    2. VBUS OVP (过压保护)

    3.升压模式下电池电量过低。

    在测试升压模式时、VBUS 引脚上的电源未连接、因此排除了前两个点、我们还使用充满电的电池进行了测试、排除了第3个点。

    因此、请帮助我们解决此问题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请测量 BAT 引脚电压并查看它是否变为低电平。 请参阅8.2.5 d/s 上电池的升压模式运行、当 BAT (BAT 引脚电压) 高于 VOTG_BAT 阈值时、升压输出被保持。

    谢谢、

    宁。