This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:连续电流为130A 时为4相

Guru**** 2582585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647, PMP20176, TPS53667, CSD95472Q5MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949020/tps53647-4-phases-for-130a-continuous-current

器件型号:TPS53647
主题中讨论的其他器件: PMP20176TPS53667CSD95472Q5MC

您好!

我们计划在 VCCINT 电源的设计之一中使用 TPS53647:Xilinx Virtex 超声波 XCVU47P FPGA 的0.9V @130A 持续电流。

Webench 不允许使用130A 电流创建设计。

但我确实看到了电流为140A 的参考设计 PMP20176。

实际上、在更安全的方面、我们可以使用具有超过4个相位的 TPS53667、但我们的板上存在尺寸限制。  

因此、我们想知道、我们能否在不影响功率级 CSD95472Q5MC 热限制的情况下、将 TPS53647四相用于 XCVU47P 的 VCCINT、从而实现130A 的连续电流。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计的峰值电流是多少? 32.5A/相 TDC 位于高端、但如果您具有良好的热设计和冷却功能、则不会被人听到。  

    您可能想要了解较高的评估器功率级之一、例如 CSD95490或 CSD95485。