This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L-N:电流限制设计

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B69, LM317L-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949012/lm317l-n-current-limit-design

器件型号:LM317L-N
主题中讨论的其他器件:TPS7B69

您好、专家、

客户参考 LM317L-N SCP 电路、该电路在 TPS7B69上实现、尝试以15mA 的电流进行限制

他们尝试使用 R=120k 欧姆、得到的跳变点约为70mA。 然后尝试错误 R=1.2Mohm、获取跳变点约为7.7mA

请告诉我们如何计算电阻与电流限制值? 谢谢。

LDO:TPS7B6933QDBVRQ1

PNP BJT:二极管 MMBTA56-7-F

R:120K Ω--> 70mA;1.2Mohm --> 7.7mA

输入电压:24V

输出电压:3.3V

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    在示例 Vin = 15V 中。  在此示例中、集电极电流将定义为电流限制。  从基极到接地的电阻器上的电压将为 Vin - VBE_ON。  假设 VBE_ON =-1V。  则14V 位于基极至接地电阻器之间。  14V/120k = 117uA。  在本示例中、正向增益被称为100。  因此集电极电流= 100*117uA = 11.7mA。

    这些较旧的示例电路通常将此类值舍入到15mA。  如果您打算使用此技术、则需要在您的应用中对此进行测试、因为正向增益会在整个温度范围内发生很大变化。

    谢谢、

    斯蒂芬