This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:BQ25619 -仅限降压充电器

Guru**** 2767905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938963/bq25619-bq25619---buck-charger-only

器件型号:BQ25619
主题中讨论的其他器件: BQ24192

您好!

我正在设计一个充电系统来为三节电池充电。 仅使用 BQ24192充电、另一个使用 BQ25619充电。 这些充电器只需为具有12V 电源、没有 SYS 或 USB 的电池充电。

关于 BQ25619、如果未使用 PMID、能否将其保持断开状态。

BQ24192的数据表指出、大多数电容应放置在 PMID 引脚上、但如果未使用 USB、则应将大容量电容放置在 VBUS 上吗?

正如我在 BQ24192电路上所做的那样、是否需要向 SYS 添加电容?

所附是我构建的两个原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个器件的原理相似。 PMID 是充电器在充电模式下的实际电源输入、因此它不能保持断开状态、并且大部分输入电容应放置在 PMID 引脚上。 请遵循 d/s 典型应用电路或相关的 EVM 设计。

    BTW、有关 BQ2419X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../877725; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning、

    我认为情况可能是这样。 感谢您的解释

    我即将完成原型设计、并为这两款充电器制作了原理图和布局。 您是否会想到快速查看这些问题、看看是否有任何明显的问题?

    一个是 BQ24192、我已将接地层扩展到电感器上、希望提高热质量。

    我在左侧上下移动 TS 迹线、以避免损坏底部接地覆铜。

    集成到设计中时、I2C 线路将被拉高至更靠近 CPU 的位置。

    此致、

    Alex。

    e2e.ti.com/.../Supply-Schemaic.pdfe2e.ti.com/.../Supply-Layout-Comparison.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    对于 BQ24192、如果 OTG 模式未被使用、请将 OTG 引脚短接至接地。 原理图没有明显的问题。 请仔细检查 您的定制设计以及 d/s 上的典型应用和相应的 EVM 设计。

    很难在 pdf 格式中查看 PCB 布局。 请参阅相应用户指南上显示的 EVM PCB 设计、并访问 e2e.ti.com/.../2715274 以了解一般布局指南。

    谢谢、

    宁。