This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:浪涌电流的软启动

Guru**** 2636675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939297/tps51206-soft-start-for-inrush-current

器件型号:TPS51206

大家好、团队、

我在 TPS51206数据表中找不到 VTT 启动的软启动。
VTT 是否有任何启动时间规格?
或者、当 VTT 输出具有3uF 电容负载时、VLDOIN 上的建议电容值是多少以避免电压降?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    VTT 启动时间由电流限制控制、TPS51206没有特定的软启动设置。  

    我们建议为 VTT 提供10uF 或更高的输出电容。 对于 VLDOIN、还请使用10uF 或更高的电容。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Weidong、

    让我再问一个问题。
    启动时的电流限制是否与2A 的 VTT 拉电流限制相同?

    此致、
    S.Sawamoto