This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:#EN 引脚上的最大电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948987/bq25505-maximum-voltage-on-en-pin

器件型号:BQ25505

您好!

BQ25505的#EN 引脚上允许的最大电压是多少?

是否可以让 VEN > VBAT_SEC?

此致

朱利亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giuliano、您好!

    我们尚未测试该条件。  除非电压高于5.5V 绝对最大值、否则我不会预计 IC 会损坏、但 EN 引脚可能会灌入高于其静态电流的电流。

    此致、

    Jeff