This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23734:IEC62368-3和 POE 之间的关系

Guru**** 2505415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939009/tps23734-relationship-between-iec62368-3-and-poe

器件型号:TPS23734

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS23734并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们 不熟悉 IEC62368-3、您也可以告诉我们。

IEC62368-3的第3部分对信号线路的电源进行了说明。

与 POE 有什么关系?
需要哪一类

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我们将器件符合 IEEE802.3.bt 标准。  

    在 IEC62368上快速显示、我们的电压为 ES1、因为它小于60V。

    ES3为大于120V 的任何值。

    https://pes-spdc.org/sites/default/files/guide-to-iec-tc108-safety-standards-parameters.pdf

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢 你的答复。

    我将与客户分享您的信息。

    如果他们还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一