This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3710:LM3710看门狗计时器25.6S

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3710, TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948787/lm3710-lm3710-watchdog-timer-25-6s

器件型号:LM3710
主题中讨论的其他器件: TPS3851

工程师好:

     LM3710、  LM3710XKMM-463、 LM3710XQMM-308/NOPB、 LM3710YQMM-232/NOPB 的版本有何区别?

     如何通过 LM3710获取看门狗计时器25.6S?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnsin:

    如果您决定订购 LM3710XQMM-308/NOPB、则器件规格为:

    "X"-图腾柱(推挽输出配置)

    "Q"- 200ms 重置超时周期/1600ms 看门狗超时周期

    "308"-阈值电压(3.08V)。

    如果您决定订购 LM3710YQMM-232/NOPB、器件规格为:

    "Y"-开漏输出

    "Q"- 200ms 重置超时周期/1600ms 看门狗超时周期

    "232"-阈值电压(2.32V)。

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnsin:

    以下是您的其他信息。  下面是电气特性部分中的复位和看门狗定时器的代码、如下所示:

    只有第1页上的封装信息、封装选项附录中列出的器件可供订购。

    目前为:LM3710XKMM-463/NOPB、LM3710XQMM-308/NOPB、LM3710XQMMX-308/NOPB、LM3710YQMM-232/NOPB

    不再提供代码 S、T、U 或 V 的器件、这些器件将提供25.6sec 标称 WDT。 如果需要如此长的看门狗超时周期、请考虑 TPS3851。 使用外部电容器时、监视器超时周期可高达77秒。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。