This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:电感器规格 TPS568230/TPS56C230 EVM 上的 TPS568230/TPS56C230

Guru**** 2518920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230, TPS56C230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948811/tps568230-inductor-spec-on-tps568230-tps56c230-evm

器件型号:TPS568230
主题中讨论的其他器件: TPS56C230

大家好、

数据表中有很多效率图、我的客户想知道在效率测试中使用了什么电感器插座。

团队能否帮助提供电感器的器件型号以供我的客户参考?

IC 名称

测试条件 μ A

输入电压

VCC

F

输出电压

L

DCR

TPS568230

12V

内部 LDO

600kHz

1V

680nH

-

3.3V

1500nH

-

5V

2200nH

-

1MHz

1V

330nH

-

3.3V

1000nH

-

5V

1200nH

-

TPS56C230

12V

内部 LDO

500kHz

1.2V

680nH

-

2.5V

1200nH

-

5V

1800nH

-

 

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您可以使用 Webench 仿真不同电感器的效率。 这两个器件的 Webench 都具有优化选项、您可以选择低成本设计或高效率设计、然后您将获得 SCH 和 BOM。

    谢谢、

    Lishuang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    非常感谢您的快速响应。 我的客户想知道在测量效率时使用了什么类型的电感器、这在不同的输出和 FSW 设置中令人印象深刻。 您是否碰巧拥有可与我的客户共享的信息?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    根据 TPS568230 EVM 用户指南原理图和物料清单部分、我们使用的是 Wurth Elektronik 744311068电感器。 对于其他值电感器、我们通常使用相同的系列、例如744311220、744311330。 与 TPS56C230相同。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    明白了、非常感谢您的支持。

    陈文森