This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:GaN

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5143, TPSM265R1, LM5140-Q1, LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938386/lm5143-q1-gan

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5143TPSM265R1LM5140-Q1LM5141-Q1

您好、香榭丽舍

将 LM5143-Q1与 GaN FET 搭配使用是否存在限制/问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

     LM5143控制器专为 MOSFET 设计、没有用于保护 GaN 的5V 驱动钳位。  目前、我们还没有关于 LM5143是否适合驱动 GaN FET 的经验、客户可以自行尝试如果决定使用 LM5143、他们需要非常小心地进行布局、因为如果布局不好、GaN 的开启和关闭会影响控制器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    首先、我问了 Simon 这方面的问题。 如果我从外部5V 电源(例如 TPSM265R1)驱动 VDDX、是否有助于保护 GaN 免受过压的影响、或者您是否仍然建议使用齐纳二极管来保护它们。

    此致

    theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西奥:

    我建议添加一个5V 齐纳二极管。 它有助于保护与 GS 电容器谐振的 PCB 中寄生电感的潜在风险。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    感谢你的帮助。 我在 EPC 网站上看到 LM5140-Q1是一款针对 GaN 的已被吸入降压控制器、在寻找单输出版本时、我发现 LM5143-Q1看起来非常相似。 我阅读了一些有关使用铁氧体消除 GaN 栅极上的振铃的信息。 我将尝试让两种方法都希望使用耦合电感器而不是单独的电感器的解决方案能够正常工作。

    如果这不起作用、我将尝试使用单相的 LM5141-Q1。

    此致

    theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西奥:

    谢谢,我将关闭此票,如果您有进一步的问题,您可以重新打开它。

    谢谢